This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422EVM-041:X、Y、Z 尺寸、包括风扇

Guru**** 2470390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550368/lmg3422evm-041-x-y-z-dimention-including-fan

器件型号:LMG3422EVM-041


工具/软件:

您好的团队、

客户希望使用 GaN 子卡设计自己的系统。 您能告诉我所连接风扇的尺寸吗?

下面仅介绍散热器、客户希望使用风扇实现散热器。 我不确定这些信息是否包含在 Altium 文件中、但现在无法将其打开。 我希望您给出准确的答案。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,

    感谢您的联系。 是的、这些是尺寸:(75mm x 40mm x 40mm)。  

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 这个问题最初是我的问题、我请林先生代表我发表。
    我想知道的是:沿着长边并排放置电路板时、应提供多大的间距?
    从这个角度来看、我想了解包括风扇在内的总宽度。
    换言之、1137mil 方向(如图所示)的尺寸应扩展多少?
    添加 75 mm 就足够了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我完全理解您的意思。 在这种情况下、最小间距应为 40mm(风扇顶部至电路板另一侧的底部)。 如果您还有其他疑问、请告诉我。

    此致、

    Adhvaidh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我、了您所写的内容、如下图所示 我的回答是正确的吗?
     
    注:在这种情况下、无需考虑图中风扇的垂直尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Izumoto、

    是的、 如图中所示(橙色箭头)、电路板的总宽度(包括电路板另一侧的风扇和其他元件)为 40mm。如果您有任何问题、请告知我。 如果您认为问题已解决、请单击“此已解决我的问题“框。 谢谢!

    此致、

    Adhvaidh