This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866EVM:如何启用所有 LED?

Guru**** 2767905 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8866EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553536/lp8866evm-how-to-enable-all-led

部件号:LP8866EVM


工具/软件:

尊敬的专家:

希望使用  LP8866EVM 的 GUI:

在 LP8866EVM GUI 软件上进行此配置后、仅前 8 列 LED 亮起。 其余未亮起。 如何启用所有 LED?  

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie

    我们的专家稍后会回复您。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie

    您可以取下底纹板并更改跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian:

    如您所说、我们 取下了底纹板、并更改了跳线。  但直到第 14 列只能移动以启用 LED。 如果我们将跳线移至第 15 列、则会显示全局故障。  

    驱动器无法一次启用所有 LED?? 还是有任何解决方案? 请提供 您的反馈。

    谢谢你。

    73、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、ArTzy

    对于 15LED、总输出电压高于 45V、可能会出现一些故障。

    您想要的目标 LED 编号是多少? 也许我能为您提供一些解决方案。