Thread 中讨论的其他器件: TPS543B20、TPS543C20
工具/软件:
-
PG 阈值问题:
-
所用产品:TPS543C20A
-
将 VOUT 设置为 4V(根据实际原理图,为 3.971V)
-
问题说明:当 VOUT 由于负载波动而下降约 5%至 3.8V 时、PG(电源正常)信号变为低电平。
-
问题:PG 在–5%而不是数据表指定的–10%欠压阈值时激活的原因是什么、需要进行哪些修改才能将其调整为–12%?
-
-
RSP/RSN 接线应用:
-
接线应用:RSP(遥感正极)和 RSN(遥感负极)引脚使用 100 欧姆差分阻抗布线、从而导致布线细。
-
问题:此接线设计是否会导致 PG 欠压读数错误? 请提供有关如何修改接线的指南、以实现更稳定的设计。
-
-
原理图:请参阅随附的原理图 (
TPS543C20A.pdf)。 (R_TOP = 26.1kΩ、R_BOT = 10kΩ) -
文件:
TPS543B20_TPS543C20A_TPS543C20_Calculator-231113.xlsx也引用了该文件。 -
Vref:Vref 设置为 1.1V。
顶部: RSP、RSN
关于内层 R713 和 R711 接线
关于 R710、R712 和 VOUT 电容器连接
e2e.ti.com/.../7416.TPS543C20A.pdf
e2e.ti.com/.../TPS543B20_5F00_TPS543C20A_5F00_TPS543C20_5F00_Calculator_2D00_231113.xlsx