主题:TPS63900 中讨论的其他器件
工具/软件:
团队、
您能否就以下问题提供帮助:
我们想使用 LM74610 来定期传导 MOSFET 并为电容器充电。 此电路将用于控制在 TI TPS63900 输入端流动的电流。
-是否可以添加以下电阻器(至少 220 欧姆,为了保护的原因,以符合某些特定的要求)?
-如果我们在输出端使用一个电容为 3.6V 的 1000 μ F 电容器,会有什么影响?
-您对此实施有其他建议或意见吗? 
提前感谢、
Anber
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
团队、
您能否就以下问题提供帮助:
我们想使用 LM74610 来定期传导 MOSFET 并为电容器充电。 此电路将用于控制在 TI TPS63900 输入端流动的电流。
-是否可以添加以下电阻器(至少 220 欧姆,为了保护的原因,以符合某些特定的要求)?
-如果我们在输出端使用一个电容为 3.6V 的 1000 μ F 电容器,会有什么影响?
-您对此实施有其他建议或意见吗? 
提前感谢、
Anber
TI 团队大家好、
我的仿真表明、组件的输出端至少需要 1500µF 来滤除电路关闭 MOS 的时间。
这意味着在小尺寸情况下需要使用一个大电容器... 从而实现高漏电流。
此漏电流(钽大于 500µA) 不)不符合所需的自主操作要求。
https://www.kemet.com/en/us/product/T520H158M006ATE055.html
3.6V 时的漏电流:0.1 x 1500 µF x 3.6V = 540µA
它是直流/直流转换器+模块消耗的 100 倍!!
这意味着、这种采用 LM746xx 的解决方案是不可行的。
我必须选择另一种解决方案、可能在分立式元件中。 (MOS 和晶体管或比较器)
感谢您的支持。
FP