This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV709:输入输出去耦电容器检查

Guru**** 2589710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553522/tlv709-input-output-decap-check

器件型号:TLV709


工具/软件:

您好、  

我们 在设计中使用的是 TLV709A01DBVR 器件、输入为 15V、输出为+5V。

他人能回顾原理图并提供宝贵的反馈吗? 此外、请建议是否需要任何改进输入和输出电容器值。

谢谢

Ashe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ashe:
    您的电路看起来都很好。
    此致、
    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abraham:

    非常感谢您的答复。 您能为同一器件再查看一个设计吗? 此处我们偏离 R1 和 R2 电阻器的阻值。 如果可以、请告诉我。

    谢谢

    Ashe