This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26630GER IC 被烧毁

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537881/tps2663-tps26630ger-ic-is-burned-out

器件型号:TPS2663


工具/软件:

您好、

我们遇到了两次 TPS26630GER IC 发生故障的事件、导致引脚 1 和 2 (VIN) 与引脚 17 和 18 (VOUT) 之间短路。
在输入或输出侧未观察到异常浪涌电压或浪涌电流、并且所有保护功能似乎都正常工作。 但是、仍然会对 IC 造成内部损坏。
您能帮助找出我们应该考虑的任何其他可能的根本原因吗?
此外、请帮助验证我们的电路设计是否存在任何潜在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们注意到关于 TPS26631RGE 系列的相同问题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538181/tps2663-tps2663-tps26631rge-short-circuit 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    欢迎来到 E2E。

    您能否检查输入端是否有任何可能超出绝对最大电压的瞬态电压?

    SHDN 启用电压是多少? 它是 12 伏、如网络名称中所述?

    建议您在输入端使用 TVS 二极管、以防止输入瞬态电压。  

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    输入端未检测到明显的浪涌电压、并且在输入端实施了软启动机制。  

    此外、SHDN 引脚为 3.3V。

    下面的波形显示了测量结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形看起来良好。 由于违反绝对最大值、会发生物理损坏。 查找 IC 中的损坏说明。  

    当超过器件两端的电压、通过的电流或耗散的功率的最大限值时、它会立即造成损坏或故障、或者潜在损坏、导致其寿命不可预测地缩短。“ 在这些情况中、过压会打开意外的电流路径、例如二极管或氧化物的正向或反向击穿达到其在集成电路 (IC) 内的击穿电压。 一旦过压断开意外的电流路径、产生的电流就会导致损坏、包括硅的熔化、金属互连的熔断、对封装材料的热损坏以及键合线的熔断、从而导致电感物理损坏 (EIPD)。

    我建议您遵循数据表的以下部分、以提供瞬态保护。 您可以考虑在输出端放置肖特基二极管、在输入端放置 TVS。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于直流 48V 输入和输出、输出侧的肖特基二极管和输入侧的 TVS 二极管的建议规格是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TVS 二极管、您可以使用以下计算器。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-9eu0p1l7Co/1.0.0/TVS_Recommendation_Tool.zip

    对于肖特基二极管、 EVM 中使用的 B260-13-F。

    谢谢

    Amrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据设计的具有直流 48V 输入电压的电路、请验证图中显示的参数和建议的 TVS 规格是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您施加的 ICB 电流为 60A。 它应该是 6A。

    推荐的 TVS 二极管看起来很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    发生短路或过载电流时、如果 TPS26630RGER 通过 SHDN 引脚关断、输入和输出端是否仍会出现正负电压瞬变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、FET 关断会产生瞬态。  

    VIN 和 SHDN 都将关闭 FET。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在短路测试期间、在输入端检测到约 76.8V 的瞬态浪涌电压、持续约 64 纳秒。 该浪涌是否可能会损坏 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    您能否放大浪涌瞬间?

    VOUT 是否即将推出?  

    电子保险丝对您的短路程度如何?  

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    放大波形如下图所示。
    根据测量结果、VOUT 没有出现任何负电压行为。
    短路测试在非常靠近电子保险丝输出的位置进行。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    输入中的尖峰是由于输入侧的路径电感造成的。

    由于电流突然中断和 Ldi/dt 尖峰、电压将出现尖峰。 如果该尖峰高于绝对最大值、电子保险丝将被损坏。

    为了限制电压浪涌、建议在输入端放置 TVS+大容量电容器。

    谢谢  

    Amrit