This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:TPS25970A(最大值) tITIMER……

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554290/tps2597-tps25970a-max-titimer

器件型号:TPS2597


工具/软件:

尊敬的团队:

“我知道你在胡说什么。“ 用于 TPS25970A 的 tITIMER?

我 知道公式是    

选择 CITIMER 是否有任何限制?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    增大 itimer 将对预期运行产生两个影响。

    1.更大的 iltimer 电容将在故障后需要更长的时间进行充电、因此如果发生多个故障事件、则第二个事件可能会在完整的 ITIMER 延时时间之前创建 OCP 响应。  

    2.在启动期间、我们不希望 ITIMER 保持低电平并导致错误的故障跳闸、因此我们必须相应地调整启动(dVdt 电容)、以便 ITIMER 充电时间短于启动时间。

    此致、
    Arush