This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:关于 TLV62569DBVR 的问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554118/tlv62569-question-about-tlv62569dbvr

器件型号:TLV62569


工具/软件:

您好:

您能看一下该组件 TLV62569DBVR 吗? 如果输出端子连接到 220uf 电容器、是否会有任何风险? 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的查询。 是的、具有 220uF 的高输出电容可能会影响器件的稳定性、因为它超出了数据表中所述的规格。 对于该 Vout 设置、采用 22uF 的标称电容就足够了。 如有任何混淆或疑虑、请告知我。

    此致、
    Zakir