This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501-Q1:EN 延迟时间

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546563/tps628501-q1-en-delay-time

器件型号:TPS628501-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

两个 EN 延迟时间之间的区别是什么、这很令人困惑

BR

粉仓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fanbin、

    我在内部进行检查。

    谢谢、

    Farheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fanbin、

    唯一的区别是 VIN=3.3V、因此六西格玛分布的最大值较小。

     谢谢、

    Farheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farheen、

    VOUT 稳定到 PG 拉至高电平的延时时间是多少?

    BR
    FANBIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以提供波形或报告吗?

    这是数据表规格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fanbin、

    存在 UVP 和 OVP 阈值、这些阈值指示 PG 何时被拉至高电平...

    谢谢、

    Farheen