请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92662A-Q1工具/软件:
尊敬的团队:
这是卡纳塔克邦 Bengaluru 的 Marelli India pvt LTD 的最新消息。
我在 EMC 设计工程师
我们在设计中使用了 TPS92662A-Q1 LED 驱动器 IC、目前面临 75MHz 辐射发射 EMC 故障方面的挑战。
我们确切知道 IC 是否在 75MHz 处辐射任何发射。 因此、我们需要在 IC 中对 EMC 进行一些改进。
它具有高优先级。
请与我们分享一些 EMC 设计改进说明。 因此、我们将尝试修改一些更改、然后尝试解决 EMC(辐射发射)问题。
我们还查找 PCB 板中的其他区域来纠正该问题。 此外、我们还在 LED 驱动器 IC 上寻求一些支持。
根据您的一些 EMC 技巧、它将帮助我们尽快解决问题。
请尽快满足需求(对我们来说,这是一个非常高的优先级)
BR、
Suresh R.