This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:TPS1685 中的 OVP 功能

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553386/tps1685-ovp-function-in-tps1685

器件型号:TPS1685


工具/软件:

尊敬的团队:

我想仔细检查 TPS1685 OVP 功能、请分享您的见解、谢谢。

如果我们没有用于 OVP 引脚的上拉电阻器、仅使用下拉电阻器连接到 GND、OVP 仍然可以正常工作吗? 如果正常运行、OVP 的阈值是多少?

2.如果客户想禁用 OVP 功能,应该怎么做?  

BRS。

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    如果我们没有用于 OVP 引脚的上拉电阻器、仅使用下拉电阻器连接到 GND、OVP 仍然可以正常工作吗? 如果正常运行、OVP 的阈值是多少?

    OVP 引脚电压将为 0V 且低于下降阈值。 因此器件将永远无法检测到 OVP。  

    2.如果客户想禁用 OVP 功能,应该怎么做?  上面的步骤。  

    此致

    Kunal Goel