This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:电池未满量程充电、当无电的电池持续充电时电路会发热

Guru**** 2523680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550278/bq24650-battery-not-charging-at-full-scale-and-circuit-is-getting-hot-when-a-dead-battery-kept-for-charging

部件号:BQ24650


工具/软件:

e2e.ti.com/.../8741.BQ24650_5F00_schematic.pdf

e2e.ti.com/.../bq24650.zip

 我想为电压为 4V2 和 8V4 的锂离子电池充电、并保持相应的配置、并按照 2A 数据表中的建议放置 20m 电阻、但电池仅在 600mA 下充电、在为无电电池充电时也会变热、因为电池变得非常热。 但它能够很好地充电。 我想知道这种行为是好的,你能建议任何改变和纠正,以及任何方法来减少加热问题. 我主要从 EVM 获取的物料清单 (BOM)。 我随附了原理图和 PCB 文件以供参考。 当电池直接从电源充电时,最大电流设置为 1 安培时,在 4v2 电池 2900mah ultralife 锂离子电池上测试的峰值电流高达 1 安培。

提前感谢  

此致、  
Sai Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:  

    您能否再次确认电路板上的哪个器件变热? (即仅电池,FET,整个电路板)、这样我就可以了解如何提供帮助。  

    谢谢、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为整个电路板主要在 IC 附近的中心变热、当我在电源上保持 12V 和 400mA 限制时、温度会上升到 35°C 左右、但电源上的电压会下降到 8V

    这种行为是否正常?  

    此致  
    Sai Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:  

    在您的第一张照片中、我看到提供的功率约为 7.464 瓦。 假设这是 4.2 节电池、则对于给定的检测电阻、其充电电流将接近 2A。 我相信您在第二张照片中的电流限值就是导致电压下降的原因、因为它试图消耗 600mA 的电流、35°C 完全处于 IC 的工作温度范围内、因此我没有看到任何明显的问题。 发生这种情况时、电池电压和电流是多少?  

    此致、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电压保持在 12V 和 1A 为 4V2 电池充电时,整个电路板主要在 IC 附近,其加热到 53C,如图所示,是好吗? 我正在将这个 IC 用于太阳能充电电池、所以它是否会造成任何损坏、因为我使用的是 12V 3W 的太阳能电池板、最高可达 300mA。  

    我有 2 个问题、

    1) 当提供 12V 和 1A 电流时、电路可以加热到 50c+、如果感应电阻保持 20m 欧姆、它应该充电到 2A、为什么它只能达到 600mA 最大值? (根据我们的测试,电池保护器允许高达 1 安培)。 感测电阻附近的布局是否需要更改。

    2) 当提供 12V 400mA 时、我们可能会得到的磁场是它是否会产生任何影响、如电压 8V? 还是建议更改检测电阻以匹配 400mA 最大电流?

    我明天将更新电压值。  

    谢谢你。
     
    此致、  
    Sai Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:  

    当电压被保持在 12V 和 1A 为 4V2 电池充电时,整个电路板主要在 IC 附近,它被加热到 53C,如图所示,是好吗? 我正在将这个 IC 用于太阳能充电电池、所以它是否会造成任何损坏、因为我使用的是 12V 3W 的太阳能电池板、最高可达 300mA。  
    [/报价]

    IC 的温度为 53C 不是问题、因为它完全在器件的温度规格范围内。 如果你想降低这个温度,我会考虑填补... IC 附近的差距,出现在你的两个层。 最高可达 300mA 的 12V 3W 太阳能电池板不会损坏 IC。  

    1) 当提供 12V 和 1A 电流时、电路可以加热到 50c+、如果检测电阻保持 20m 欧姆、它应该充电到 2A、为什么它只能加热到 600mA 最大值? (根据我们的测试,电池保护器允许高达 1 安培)。 在检测电阻附近的布局中是否需要更改任何内容。

    您如何测量充电电流?  如果 600mA 来自电源、则充电电流可能如预期的那样接近 2A。  我在检测电阻附近没有看到任何明显的布局问题。  

    2) 当提供 12V 400mA 时、我们可能会在现场得到的是电压 8V 有什么效果吗? 还是建议更改检测电阻以匹配 400mA 最大电流?
    [/报价]

    除非要对其他电荷进行编程、否则不必更改检测电阻。 8V 是参考输入电压还是电池电压?  

    此致、

    Aaron  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您如何测量电荷电流?

    我从电源本身进行测量、通过设置 1A 限值来查看 IC 的耗电量。 但为什么充电电流不能达到该水平呢?

    [报价 userid=“658400" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550278/bq24650-battery-not-charging-at-full-scale-and-circuit-is-getting-hot-when-a-dead-battery-kept-for-charging/5972036 ]输入电压或电池电压是 8V 吗?  [/报价]

    这是来自电源的输入电压。

    发生这种情况时的电池电压和电流是多少?  [/报价]

    以 12V 作为输入和 0.4 作为限值时、蓄电池电压保持为限值;

    电源电压降至 8V、电池侧显示为 3V5、电流为 0.4A。  

    12V 作为输入、1A 作为限值时的蓄电池电压:-  

     电池侧的电压为 3V79、电流高达 0.6A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:  

    我认为充电电流有一个误解。 测量充电电流时、应该参考实际流入电池的电流、而不是参考来自电源的电流。 由于这是降压充电器、因此输入电流不等于充电电流。 如果您的电源提供 7.464W (12V 和.622A) 并且 电池电压为 3.79V、则充电电流(流入电池的电流)约为 2A。 这是预期行为、因为您使用检测电阻将充电电流设置为 2A。 如果在电源尝试消耗 622mA 时将电流限制到 400mA (如图所示)、那么电源将降低电压以保持输入电流的 400mA。 这就是为什么会看到压降至 8V 的原因。 通常、您需要将电源电流设置为高于最大负载的值。  

    此致、  
    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、  

    抱歉晚回复、在我的例子中、模块使用 3W 太阳能电池板(在晴天为 12V 和 300mA) 供电)供电。 那么可以有一个 2A 的检测电阻。 当我的太阳能电池板最大值仅达到 300mA 时。  

    是否有任何布局建议或指南来将所有元件都置于顶层以实现电路?  

    此致、
    Sai Venkat