工具/软件:
您好!
我有一个 SMPS 项目...、我正在阅读数据表、我对 R1、R2、R_external 和 R_sense 的计算有疑问。
我需要根据我能理解的内容确定过流和过压保护... R1、Rsense、Rexternal 与启动电流有关、而 R2 与过压有关? 这是正确的吗?
我将在 R2 2k2、R1 23k7 上使用它... 在 Rsense 0.43R 和 Rexternal 374R 上...
我的输出是 6.3V 的、我注意到对于每个 100mA、我增加的负载(高达 1.3A)都需要将输入增加 10VAC... 例如:
输入 64VAC、负载 400mA、启动时、输出脉冲、表示保护。 它在增加我的 10VAC (74VAC) 输入后开始...