This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:保护投资 LM5023

Guru**** 2501975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550443/lm5023-protection-ajustment-lm5023

器件型号:LM5023


工具/软件:

您好!

我有一个 SMPS 项目...、我正在阅读数据表、我对 R1、R2、R_external 和 R_sense 的计算有疑问。

我需要根据我能理解的内容确定过流和过压保护... R1、Rsense、Rexternal 与启动电流有关、而 R2 与过压有关? 这是正确的吗?

我将在 R2 2k2、R1 23k7 上使用它... 在 Rsense 0.43R 和 Rexternal 374R 上...  

我的输出是 6.3V 的、我注意到对于每个 100mA、我增加的负载(高达 1.3A)都需要将输入增加 10VAC... 例如:

输入 64VAC、负载 400mA、启动时、输出脉冲、表示保护。 它在增加我的 10VAC (74VAC) 输入后开始... 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    我会回到您的身边。

    此致

    Dushyanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    我需要根据我能理解的内容确定过流和过压保护... R1、Rsense、Rexternal 与启动电流有关、而 R2 与过压有关? 这是正确的吗?

    是的。 根据过流规格 选择 R1、Rsense 和 Rexternal、并在 OVP 上选择十个 R2

    此致

    Dushyanth SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dushyanth R , 首先...感谢您的反馈..

    这些公式可在数据表中找到、我可以调整的最大启动电流是多少?还有一点... 是否建议在不调整电流(没有 R1)的情况下启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    您要查找的电流是多少?

    此致

    Dushyanth Sr.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dushyanth R :

    0.5A 和 1.5A 之间。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、谢谢。

    让我回到这个问题上。

    Dushyanth