This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:上电序列

Guru**** 2580785 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546554/tps65219-power-on-sequence

器件型号:TPS65219
主题:AM623 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们现在使用 TPS6521904RHBR  为 AM623 供电、我们测试了 VDDA1V8 和 VDD_1V2 之间的电源序列;VDD_CORE 和 VDD0_CORE、它与规范中的标准不匹配。

是否有任何调试方法?

VDDA1V8 C84 VDD_1V2 C85 >4.5 3.04. 失败
VCC_CORE C81 VDD_CORE C155 >1.5 0 失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    您能否以 1ms 的时间标度捕获 VSYS、EN、VDDA1V8、VDD_1V2 和 VDD_CORE 的示波器图、并将其发送给我进行审核?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VSYS&EN(黄色)——VDDA1V8(蓝色)——VDD1V2(粉色)——VDD_CORE(深蓝色)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VSYS&EN——VDDA1V8   13.2ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDDA1V8——VDD1V2     3.07ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    如规格中所示、VDDA1V8 与 VDD1V2 之间的延迟为 3ms。

    如规格所示、VDD1V2 和 VDD_CORE 之间的延迟为 1.5ms。

    对于 VSYS 和 VDDA1V8 之间的延迟、GPO2 开始上升大约需要 10ms、并且在 VSYS 达到 POR 值后、加载 EEPROM (2.3ms) 需要额外的 EN 抗尖峰脉冲时间和时间、总计接近 13ms。

    您关心的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish

    感谢您的耐心、因此规范中显示的时隙不是最大值或最小值等 Creteria、如果我们想要调整时隙、我们可以更改序列时隙寄存器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    正确。 可用时隙持续时间为 0ms、1.5ms、3ms 和 10ms。

    为了让器件记住它们需要烧录到 EEPROM 中的值。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我们错了规格中的参考值,感谢您的详细阐述。