This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:短路保护阈值

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553123/tps55289-short-circuit-protection-threshold

器件型号:TPS55289


工具/软件:

您好:

我在数据表中找不到短路保护 (SCP) 的阈值。 我正在尝试准确了解控制器何时进入 SCP 关断模式。 请提供建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahboob:

    要进入 SCP、需要满足平均电感器电流限制和低于 0.8V 的输出电压、然后器件将进入断续模式(如果启用)。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、

    因此、当平均电感器电流超过时、会发生 SCP 关断 8A ? 输出电压会降至 0.8V 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahboob:

    是的、应触发平均电感器电流限制、并且还需要满足 Vout 降至 0.8V 以下、然后器件将进入 SCP。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、

    我必须以数字形式向客户端提供阈值。 您能否确认 SCP 的特定阈值编号?

    数据表电气特性部分中的数字明确指定了 OVP 的阈值。 但是、SCP 的阈值定义松散、缺乏精确的数值。 如果您能为此确认具体的编号、我将不胜感激。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahboob:

    如数据表中所述、要进入 SCP、需要满足两个条件、平均电感器电流限制规格如下所示。

    BRS、

    布莱斯