This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 支持 MOSFET-S 链路的设计?

Guru**** 2533260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552707/bq76952-bq76952-support-the-design-of-mosfet-s-link

器件型号:BQ76952


工具/软件:

你(们)好

我的公司有一项设计要求、需要使用 BQ76952 -MMOSFET-S 链路。

能否说明是否支持此类设计?

规格文档展示了 MOSFET-D 链路  设计。

 是否支持 MOS-S 链路

它是否有任何额外的风险?请您详细解释一下吗?

衷心感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、BQ76952 不支持共源极配置、因为当 FET 被禁用且负载仍连接到 PACK+时、会驱动到 CHG 上的电压。  此外、该器件还具有 体二极管保护功能、如果交换了源极/漏极、该功能可能无法正常工作。  鉴于这一点、我们的所有测试都是在漏极连接在一起 的情况下完成的、并且我们尚未测试此配置、因此我们无法保证它能够按预期工作、建议遵循我们的建议。   

    一个很好的资源是 查看多个 FET 应用手册 “配备 BQ769x2 电池监控器的多个 FET “ 、该应用手册提供了不同的并联配置、可能有助于满足热要求。  

    有关该主题的更详细讨论、我在下面链接了一个有用的主题:
    BQ76952:我可以在共源极配置中连接 Chg/DSG FET 吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要再次向你表示衷心的感谢。

    我将参考相关文章、并考虑我们是否可以避免任何意外情况。