This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:如果未使用 EPR、则仍然需要 TPD4S480?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S201, TPD4S480, TPS25751, TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555091/tps26750-still-need-tpd4s480-if-did-not-use-epr

器件型号:TPS26750
主题中讨论的其他器件:TPD4S480、TPD4S201、 TPS25751

工具/软件:

尊敬的团队:

如果我们未使用 EPR、是否仍需要 TPD4S480?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您未使用 EPR、则请使用 TPS25751 + TPD4S201。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、  

    我有两个问题:  

    TPS25751 和 TPS26750 之间有何区别? 主要考虑因素是 EPR 功能?  

    您是否意味着必须应用 TPD 设备? 数据表显示、如果不使用 EPR、则可以将其替换为 TVS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TPS25751 和 TPS26750 之间有何区别? 主要考虑因素是 EPR 功能?  [/报价]

    是的。

    您是否表示必须应用 TPD 设备? 数据表显示、如果不使用 EPR、则可以将其替换为 TVS。  [/报价]

    您能提供数据表中的参考吗?  这需要纠正。

    此致、
    Chris

    [/quote]