This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79731-Q1:使用温度进行 ADC 补偿

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554763/bq79731-q1-adc-compensation-using-temperature

器件型号:BQ79731-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

  1. 温度值是否在内部用作 ADC 测量偏移校正的输入?

  2. 是应用于基于温度的偏移补偿 所有 ADC 测量 还是仅限于特定的?

  3. 补偿是否同样适用于 两种方法 VF ADC 、和 GP ADC 还是仅限于某些类型?

  4. 如果选择性地应用、您能否说明哪些 ADC 通道会得到补偿、哪些不会得到补偿?

此致、

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vijay、

    1、ADC 测量偏移校正在内部进行

    2、温度校正应用于所有 ADC 测量

    3.同样的方法适用于所有 ADC、但不同通道的数字校正可能略有不同

    希望这对您有所帮助、

    Arnold Venter