工具/软件:
尊敬的团队:
TPS548A28 MOED 引脚设置 “CCM、10%至 AGND“±强制 30.1-kΩ 800kHz
输入电压 12V、输出电压 0.85V Iout 0A
测量以下波形
频率不是 800kHz、是 0.5MHz 或 5MHz
这是正常的吗?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Allen、
查看该原理图、所有接地均使用相同的符号。 AGND 和 PGND 应具有单独的符号。AGND 应用于噪声敏感型模拟信号。
MODE 和跳闸应使用 AGND、FB 和 SS/REFIN 应使用 VSNS-、其他应使用 PGND。
AGND 和 PGND 应在内层上的单个点处连接在一起、形成实心 PGND 平面。
此设计的负载阶跃/负载电流是多少?
其他一些建议:
此致、
Ryan