This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8A29:回流焊温度请求

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8A29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542296/tpsm8a29-reflow-soldering-temperature-request

器件型号:TPSM8A29


工具/软件:

尊敬的专家:

我们需要了解 TPSM8A29 的回流焊接温度范围。 客户发现、  TPSM8A29 中有 20%在回流焊后短路。  在回流焊之前、他们使用 45℃ 对器件加热了 48 小时。 此问题的潜在原因是什么? 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  

    在回流焊之前、他们是否有理由将器件加热到 45C 48 小时? 尽管我看不到这会影响焊接/回流焊过程的原因。

    我认为这可能更多地是焊接/回流焊问题。 进行回流焊后、您能否要求客户目视检查并检查针脚之间的导通性、并确保在开机之前没有短路? 这可能是由于内部焊盘短路所致。  

    此致、

    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的。 客户使用 X 射线确保开机前没有短路。 器件变湿时在回流焊之前对器件进行加热。

    • 发现 VOUT(引脚 10 和引脚 11)发布的器件 在上电之前短接至 GND:
      • 在电路板中进行回流焊和测试(未上电)后、VOUT 短接至 GND。
      • VOUT 仍短接至 GND、并测试信号器件(从电路板上移除器件,但未上电)。
      • 有 2 个已发布的器件在通电后不会短路。 以及其他已发布的器件在上电后仍然短路。  
    • 此外、您能否确认  TPSM8A29 的回流焊温度范围?

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  

    我正在研究这个,并将在几天内回到你身边。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  

    您是否说在进行回流焊和上电后只有两个器件可以工作?  

    在焊接/回流后、有多少器件被短路?  

    客户是否在接通电源之前和回流焊后检查短路?  

    您是否说在回流焊和上电后器件没有短路、然后器件在上电后短路?

    根据这些信息、似乎仍然存在焊接/回流焊问题。  

    该器件遵循 TI 针对回流焊温度的标准:

    MSL 等级和回流焊曲线(修订版 A)

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  

    如果不需要执行其他操作、请关闭此线程。  

    此致、

    Ryan