This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:TPS53647

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647, ADS7830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554818/tps53647-tps53647

器件型号:TPS53647
主题: ADS7830 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我尝试将从 TPS53647 读取的数据转换为十进制格式。

我正在使用您的工具“SLINEAR11 FORMAT.xlsx“

一些数据为“良好“、但其他数据为“错误“示例:

READ_VIN 寄存器 0x88:

读取值:0xD2FD、使用文件 SLINEAR11 FORMAT.xlsx、我们的十进制值为 11.953125V。该值似乎很好。对于此电源轨、ADS7830 器件的读取电压似乎为 11.84V。

READ_VOUT 寄存器 0.8B

读取值:0x007C、 使用文件 SLINEAR11 FORMAT.xlsx、我们有一个十进制值 124 V!!!、此值错误! TPS53647 CON 的输出电压不是 124V!

对于该电压轨、ADS7830 的读数为 0.879V、该值非常接近使用万用表测得的值。

问题出在哪里?

在寄存器 0x8B 中读取的值?

在这种情况下,为什么读的固定值是好的?

读取 PMBUS_REVISION (0x98) 返回 0x11、读取 MFR_ID (0x99) 返回 0x5411、读取 MFR_MODEL (0x9A) 返回 0x4701

Excel 文件中的公式?

感谢您的帮助、

此致、

Thierry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 TPS53647、READ_VOUT (8Bh) 寄存器为 VID 格式。  器件数据表的第 7.3.10 节中有一个 VID 表、用于将 此 十六进制值转换为电压。

    使用此表对 0x007C 得出 0.865V、这与报告的值非常接近。

    还有寄存器 D4H (MFR_SPECIFIC_04)、该寄存器可以线性格式返回 VOUT、并可以使用数据表中的公式 6 转换为电压。

    TPS53647 的数据表可在 TI.com 上找到: https://www.ti.com/product/TPS53647 

    此致、

    Troy