This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDJ:NRND

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDJ, TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554283/tps65987ddj-nrnd

器件型号:TPS65987DDJ
主题中讨论的其他器件: TPS65987DDK

工具/软件:

您好团队:  

我们  在一些设计中使用了器件型号为 TPS65987DDJRSHR、但我们可以看到、最近此器件标记为 NRND。  

请您提供以下几点帮助:

1]至今为止、此器件的 EOL 是什么?

2]是否有任何引脚可替换(封装兼容)器件可提供相同或更好的功能?

-

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rutvik:  

    感谢您联系我们!

    您是在 TBT 或 Intel 参考设计中使用 TPS65987DDJ?  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aya、

    否、我们在消费类产品中使用此 PD 控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rutvik:  

    TPS65987DDJ 仅适用于 TBT/Intel 参考设计。  

    1:没有计划停产此器件。 请 在此处查看 TI 的政策。  

    TPS65987DDK 是消费类产品的引脚对引脚替代产品。 遗憾的是、该器件也是 NRND、因为它不符合最新的 USB-IF 合规性标准。  

    此致、  

    Aya Khedr