This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:针对采用 SOT-23-SOIC 封装的 12V 负载开关的建议

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS22811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551884/tps27081a-recommendation-for-12-v-load-switch-in-sot-23-soic-package

器件型号:TPS27081A
主题中讨论的其他器件:TPS22810TPS22811

工具/软件:

我们目前使用以下负载开关:TPS27081ADDCR。

这通常用于控制通常工作电压高达 5V 的外部 PCB 和外设器件的电源。我们现在需要控制 12V 电压、峰值电流高达 1A、但通常低得多、范围在 100mA 左右。

除非有更好的建议、否则我会考虑 TPS22810 或 TPS22811。

理想情况下、我们更倾向于 SOT-23 封装、或者如果可能、SOIC 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharmesh、

    我将检查您所描述的要求、并于明天回来。

    谢谢  

    Amrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharmesh、

    TPS22810 是采用 SOT 封装、具有 18V 最大工作电压和航空级的良好替代方案。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit


    这是我的设计如下所示。 我的负载电容有些未知、因为它位于外部 PCB 上、因此我在 VOUT 上保持了 100nF 作为良好做法、在 VIN 上保持了 10 µF。 在保险丝之前、QOD 短接至 VOUT。 您能否确认是否需要 CT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharmesh、

    需要使用 CT 来控制浪涌电流并提供压摆率输出。

    基于 COUT、可对其进行计算。

    整体原理图看起来不错。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit

    数据表还显示了 CT 上的 0 电容器? 是否可以设置一般值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以输入 22nF 的默认 CT 值。  

    EVM 中也有 CT 22nF。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit

    您是否有我们可以查看的 EVM 套件参考? 我无法找到链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看以下用户指南链接。

    TPS22810 负载开关评估模块用户指南(修订版 B)