This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046A-DCI:是否可以在不使用 USB PD 控制器 TPS65987D 的情况下使用 TUSB1046?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS26744E-Q1, TPS25763-Q1, TUSB1046EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551576/tusb1046a-dci-is-it-possible-to-use-tusb1046-without-usb-pd-controller-tps65987d

器件型号:TUSB1046A-DCI
Thread 中讨论的其他器件:TUSB1046EVM、TPS65987D 、TPS25763-Q1、TPS26744E-Q1

工具/软件:

所以需要在 DisplayPort 和输出到 Type-C 监视器之间建立一个桥接器。
我们不需要通过 Type-C 接口将 USB3 仅输出到视频器件。
问题是 USB PD 控制器有多必要?
TUSB1046 是否可以使用外部电阻器进行配置?

Type-C 连接器上电为 5V。


我附上了图表、请就该选项的效率提出您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    是的、DP 交替模式需要一个 PD 控制器。 需要使用 PD 控制器根据连接类型来传达端口方向、电源和数据通道方向。

    您是否确定连接到该 Type-C 端口的唯一设备是显示器? 还是可以连接另一个器件?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan。
    感谢您的答复。
    我们购买了 TUSB1046EVM 并进行了一系列测试、这些测试确认如果没有 PD 控制器、系统中就无法检测到视频器件。
    问题出在连接到 Type-C 连接器的视频输出设备上。
    在 CCX 总线上进行交换之前、视频输出设备似乎无法开始工作。
    TUSB1046EVM 器件具有一个 TPS65987D PD 控制器。
    它不适合我们、因为它具有–10 至 75 的极小温度范围。
    此外、不建议在新设计中使用此组件。

    请推荐温度范围为–40 至 85 (125) 度的 PD 控制器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    在 CCX 总线上进行交换之前、视频输出设备似乎无法开始工作。

    没错。 CC 线路与 PD 控制器一起用于传递连接设置以及协商 DP 交替模式和端口配置。 您将需要一个来支持 DP 交替模式。

    [报价 userid=“329747" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551576/tusb1046a-dci-is-it-possible-to-use-tusb1046-without-usb-pd-controller-tps65987d/5982796 ]请推荐温度范围为–40°C 至 85°C (125°C) 的 PD 控制器。

    我们的团队并未涵盖这些器件、因此我不确定最佳建议是什么。 我确实看到了 TPS26744E-Q1 和 TPS25763-Q1、这两者都是支持 DP 交替模式的汽车级 PD 控制器、因此我建议查看这些驱动器、或者通过 E2E 联系介绍这些器件并征求他们的建议的团队。

    谢谢、

    Ryan