This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:读取的电压和电流未通过标准 Linux 驱动程序进行调节

Guru**** 2812065 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554374/bq34z100-r2-reading-of-voltage-and-current-not-scaled-with-standard-linux-driver

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

工具/软件:

亲爱的

在我的应用中、我们将使用上述电量监测计器件。 我从文档中看到、如果相关值大于 65K、R2 会引入调节寄存器来读取电压和电流值。

我想得到保证的是、只要我使用较低的值 (3.5V、3A)、数据寄存器的读数就像没有调节功能的器件那样“ 严重“、因此我可以在不做任何修改的情况下使用标准驱动程序。 如今、Linux 驱动程序将 BQ34Z100 设置为兼容、但仅读取标准寄存器而无需考虑缩放问题。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    如果不超过文档中列出的缩放值、则不需要在驱动程序中进行缩放。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonny、

    非常感谢您的确认!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!  

    此致、  

    Jonny。