工具/软件:
大家好、我们使用 CSD87352Q5D 进行降压。 5V 至 1V、10A。
执行引脚 4 (Vtgr) 和引脚 6/7/8 (VSW) IC 内部进行连接 ? 从数据表的快照可以看出、情况似乎是这样的。 您可以帮助确认一下吗?
如果是、则应将开关节点覆铜的布局要求应用于这两个引脚。 对吗? 谢谢。
顺便说一下、引脚 4 TGR 是什么意思?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好、我们使用 CSD87352Q5D 进行降压。 5V 至 1V、10A。
执行引脚 4 (Vtgr) 和引脚 6/7/8 (VSW) IC 内部进行连接 ? 从数据表的快照可以看出、情况似乎是这样的。 您可以帮助确认一下吗?
如果是、则应将开关节点覆铜的布局要求应用于这两个引脚。 对吗? 谢谢。
顺便说一下、引脚 4 TGR 是什么意思?

您好:
是的、TGR 通过键合线在内部连接到低侧 FET (SW) 的漏极。 布线长度应尽可能短、以尽量减小电感。 TGR 承载与 TG 相同的电流、两者的布线宽度应相同。 数据表中的建议布局(见下文)显示了不像 PCB 焊盘那么宽(标称值为 0.650mm)的布线。 与 FET 芯片的 SW 连接由能够承载高电流的铜夹构成。 如前所述、TGR 连接是通过键合线进行的。 它不会像 SW 那样承载高电流。
谢谢、
John