This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87352Q5D:引脚 4 (Vtgr) 和引脚 6/7/8 (VSW) 是否连接在 IC 内部?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87352Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554466/csd87352q5d-does-pin4-vtgr-and-pin6-7-8-vsw-are-connected-inside-the-ic

器件型号:CSD87352Q5D


工具/软件:

大家好、我们使用 CSD87352Q5D 进行降压。 5V 至 1V、10A。

执行引脚 4 (Vtgr) 和引脚 6/7/8 (VSW) IC 内部进行连接 ? 从数据表的快照可以看出、情况似乎是这样的。 您可以帮助确认一下吗?

如果是、则应将开关节点覆铜的布局要求应用于这两个引脚。 对吗? 谢谢。

顺便说一下、引脚 4 TGR 是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BX27、

    感谢您关注 TI 电源块 FET。 TGR 引脚是顶部 FET 栅极驱动器的返回路径。 如数据表第 15 页的布局指南中所示、它应与 SW 节点覆铜分开布线回驱动器 IC。 这也是自举电容器的连接位置。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    1、是的、数据表仅说明 TGR 引脚是顶部 FET 栅极驱动器的返回路径。 但更不用说如何操作了  宽和多长 这条迹线应该是,或其他要求,是否有任何建议?   

    例如、对于 SW 引脚、应尽可能减小铜面积并确保具有足够宽的电流和较短的长度。

    2、当我标有蓝色矩形时,TGR 引脚似乎与 IC 内的 SW 引脚连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、TGR 通过键合线在内部连接到低侧 FET (SW) 的漏极。 布线长度应尽可能短、以尽量减小电感。 TGR 承载与 TG 相同的电流、两者的布线宽度应相同。 数据表中的建议布局(见下文)显示了不像 PCB 焊盘那么宽(标称值为 0.650mm)的布线。 与 FET 芯片的 SW 连接由能够承载高电流的铜夹构成。 如前所述、TGR 连接是通过键合线进行的。 它不会像 SW 那样承载高电流。

    谢谢、

    John