This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:第 7.3.7.3 节中的 A 型–阐释(电源失效保护)

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554791/tps4h160-q1-type-a-clarification-on-section-7-3-7-3-loss-of-power-supply-protection

器件型号:TPS4H160-Q1


工具/软件:

您好:

我们使用的是 TPS4H160-Q1  A 类、需要弄清楚相关信息 第 7.3.7.3 节–电源失效保护

数据表建议使用两种保护方法:

  1. 添加 GND 网络

  2. 使用 外部续流二极管

用例:  我们正在驱动两个 风扇 (每个 1A)、连续运行、以及两个 电磁阀开关 (1A 持续 500ms) 定期运行。

原理图设计:我们添加了 TVS 二极管 对于续流、由于负载的电感性质、我们还实施了 GND 网络 按照建议。

问题:
在此设置中、是否需要使用 GND 网络 用于断电保护、是 续流二极管 足以保护 IC?

期待您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raviraj:

    续流二极管足以保护 IC、因为它应该能够防止反向电流流经电路

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格