This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS659037

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554930/tps659037-tps659037

器件型号:TPS659037


工具/软件:

我们已选择此 PMIC IC 器件型号、但我们需要确保其满足下面概述的要求。 请查看规格并确认所选器件是否满足下面列出的所有规格。 另外、请告知我符合要求标准的任何其他器件。



最小电压应为 0V

步长/分辨率:1mV

额定电流<2A

纹波电压:1mVrms

电压表分辨率:100 uV

电流表:10uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohankumar:

     您正在查看的 PN TPS659037 现在是我们的旧器件;它是 12 年前设计的。 我们不再支持该器件用于任何新设计。

     此外、我们没有任何功率器件能够满足您 所需的标准。

    谢谢!

    Phil