This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:软短路过流响应异常

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25980, TPS25980EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553955/tps25980-soft-short-overcurrent-response-anomaly

部件号:TPS25980


工具/软件:

关于  TPS25980:
我观察到数据表中未描述的接近电流限值的软短路条件行为。

使用 评估板 TPS25980EVM 的默认配置(4.5A 电流限制)(不对电路板进行修改,所有跳线均处于默认位置):
对于 0.4–0.7Ω 软短路、TPS25980 执行持续电流限制或进行单次断路操作。 在第一次重试后、该器件会进入持续电流限制状态、而不会尝试任何进一步的重试。

我在其他定制电路板和不同的电流限制上也看到了这种行为。

我希望 TPS25980 执行 数据表中的此响应:“自动重试 4 次、重试之间具有最小延迟、然后闭锁“。
我不希望它进入持续电流限制操作、而这不是我们的应用所需的。

数据表中是否描述了这种行为? 还是器件有问题?

请参阅随附的幻灯片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig:

    该器件会在快速跳变(即短路响应)后重试。 由于输出负载将非常高、因此此重试发生在电流限制模式下。

    在此处、只要未触发热关断、器件就会保持电流限制状态。 我看到、在上面提到的测试用例中、最大功率耗散约为 7W、这将导致 TSD 在 500ms 内完成。 由于您没有看到预期的行为、我会要求您尝试一些小型实验。

    您可以重新进行此测试、但工作电压更高、例如 12V 或 8V。 这将导致更高的功耗、并应触发 TSD。 您可以尝试的另一种方法是执行测试、但 ILIM 会更高(例如 8A)。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件会在快速跳变(即短路响应)后重试。  

    为了澄清:该器件应触发正常跳变、而不是快速跳变。 但正常与快速跳变无关紧要。  

    由于输出负载将非常高、因此此重试发生在电流限制模式下。
    在此处、只要未触发热关断、器件就会保持电流限制状态。  

    这是数据表中未描述的行为。
    这是否正确:
    在启动期间(包括重试期间的启动)、断路器功能未激活。 启动期间、仅激活热关断功能。

    如果为真、则 TPS25980 绝不会在软短路期间退出启动、因为电流限制不允许输出达到启动退出标准。 我不知道启动退出标准、但我假设这是电源正常阈值 (VPGTHD=0.326V)。 在本例中、使用 4.5A 电流限值、3.3V 输入电压和 0.5Ω 软短路:4.5A*2.25V 0.5Ω 永远不会达到 3.3V-0.326V=2.97V。

    因此、数据表中的“可调节过流保护(使用可调节消隐计时器)-可防止软过载情况的断路器“这一说法会误导用户、因为在持续软短路和 TPS25980 电流限制期间、断路器功能不会保持有效状态。  仅当软短路情况为瞬态时、断路器才看起来能有效运行、并在首次重试后清除。  

    我看到、在上面提到的测试用例中、最大功率耗散约为 7W、这将导致 TSD 在 500ms 内完成。 由于您没有看到预期的行为、我会要求您尝试一些小型实验。
    您可以重新进行此测试、但工作电压更高、例如 12V 或 8V。 这将导致更高的功耗、并应触发 TSD。 您可以尝试的另一种方法是执行测试、但 ILIM 会更高(例如 8A)。

    无需在不同条件下重新进行测试。 我现在确认 TPS25980 很可能在短路 0.4Ω 时进入热关断状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要澄清:设备应该触发正常跳闸、而不是快速跳闸。 但正常与快速跳变无关紧要。  [/报价]

    是的、您就在这里。 当为 0.4 欧姆时、最大电流将小于 2*ILIM。 不管怎么说、这里都不重要。 (如果重要,您可以使用锁存模式设置快速检查)  

    是否正确:
    在启动期间(包括重试期间的启动)、断路器功能未激活。 启动期间、仅激活热关断功能。
    ?

    是的。 在启动期间、如果电流超过 ILIM、器件将执行电流限制启动(即使对于断路器器件也是如此)。  

    如果为真、则 TPS25980 在软短路期间不会退出启动、因为电流限制不允许输出达到启动退出标准。 我不知道启动退出标准、但我假设这是电源正常阈值 (VPGTHD=0.326V)。 在此示例中、使用 4.5A 电流限制、3.3V 输入电压和 0.5Ω 软短路:4.5A*2.25V 0.5Ω 永远不会达到 3.3V-0.326V=2.97V。

    不完全正确。 器件将进入电流限制状态。 输出将等于 ILIM*R_LOAD。 使用该 PGTH 比较器控制 PG 信号。 它完全独立于实际控制逻辑块。  

    我将在类似条件下添加一个示例波形。 此外、如果负载在软短路期间为高电平、则启动本身可能会由于更高的功率耗散(热关断)而发生故障、从而提供更短的毛刺脉冲。

    因此、数据表声明“可调节过流保护(带可调节消隐计时器)-断路器可防止软过载情况“会造成误导、因为在持续软短路和 TPS25980 电流限制期间、断路器功能不会保持有效状态。  仅当软短路情况为瞬态时、断路器才看起来能有效运行、并在首次重试后清除。  [/报价]

    在稳定状态下存在断路器响应。 器件将仅在重试期间执行限流启动、因此更多地进行恢复尝试(这可能导致系统的某种电流限制持续时间)、但这不会改变在初级保护事件期间它将限制电流的事实。  我知道您的问题是、断路器不应受到限制、并且应该会立即失效当电流高于设定的电流限值时启动。  

    此致、
    Arush

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arush

    谢谢你。 这回答了我的问题。
    我请求 Texas Instruments 更新数据表、以便更清楚地描述这种行为。