This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563219A:关于 EN 控制的问题

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554963/tps563219a-question-about-en-control

器件型号:TPS563219A


工具/软件:

您好:

我的客户希望在没有电阻器的情况下使用来自主机控制器的 3.3VLVCMOS 信号控制 EN 引脚。
这种行为合适吗? 或 10k Ω 的阻抗、如数据表中的图 30 所示?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,  

    客户可以将 GPIO 引脚直接连接到 EN 引脚。 作为 GPIO 引脚具有拉电流限制。 通常 、建议使用 10k Ω 来限制 EN 电流。

    此致、

    Gautam