This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566231:EN 引脚内部上拉电平

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554958/tps566231-en-pin-internal-pullup-level

器件型号:TPS566231


工具/软件:

尊敬的团队:

我想将 EN 引脚连接到 1.8V 的微控制器。 但我需要内部上拉电阻值和上拉电压、这样就可以决定是否可以将 EN 直接连接到微控制器。

此外、EN 引脚是否需要任何下拉电阻器?

谢谢、
Karthic 五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthic:  

    上拉电阻约为 100s KE。 您可以很好地将 UC 引脚直接连接到 EN。

    此致、

    Gautam