This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:+15V 至–5.5V 的 DC/DC 转换器

Guru**** 2815125 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13620, TPSM33625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554786/tpsm33625-dc_dc-converter-for-15v-to--5-5v

器件型号:TPSM33625
Thread 中讨论的其他器件:TLVM13620

工具/软件:

您好、

按照 TLVM13620RDHR 数据表中提供的应用图(请参阅随附的参考图像)、我们目前正在使用该器件将+15V 转换为–5.5V。

为了减小电路板尺寸、我们正在考虑将其替换为 TPSM33625FRDNR。

我们的问题是:

  • TPSM33625FRDNR 是否可用于从+15V 输入电压生成–5.5V 的电压? 数据表中并未明确提及 TLVM13620 中提到的负输出电压支持情况。

  • 或者、是否可以将 GND 引脚连接到 VOUT、并使用 GND 引脚作为–5.5V(有效地使输出基准反相)来生成负电源?

请澄清。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanket:

    任何降压模块都可用于创建反相降压/升压配置  

    因此,是的 — 您可以使用这里的 TPSM33625 来替换 TLVM13620。  (有关更多详细信息,请参阅 www.ti.com/.../snva856b.pdf)  。

    谢谢、

    此致。

    Taru