This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915 — 从头开始新硬件 BMS 开发

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553958/bq77915-bq77915---new-hw-bms-development-from-scratch

器件型号:BQ77915


工具/软件:

大家好、我想开发基于硬件的 BMS。 基本功能  

  1. 型号:4S 12V 60A
  2. 充电电流:30A
  3. 放电电流:60A
  4. 电池类型:锂离子电池
  5. 输入电压 (V):12V
  6. 串联的单元格数:4s
  7. 荷电状态计算。
  8. 电池过压和欠压保护。
  9. 智能电池平衡(被动)。

如果可以使用整个参考设计、请帮助我从头开始设计、分享一些参考设计、仿真工具套件、AFE 等所需组件、比较器。 请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、首先、我需要识别器件。