This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069 的 IF 引脚开路或快照

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553940/lm5069-if-pin-of-lm5069-open-or-shot

器件型号:LM5069


工具/软件:

您好的团队、

一位客户想知道 LM5069 引脚是开路还是短路。 IC 仍可能在响应异常情况时关断 MOSFET。 该终端客户希望在最后一项措施中添加一次性保险丝。 但是、PCB 空间不足。 我们希望按照 TI 的专业解释、解决该客户的疑虑。 例如、如果电流超过 PD、RSN 电阻器可能会开路
额定值或其他说明、无需额外保险丝。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。

    我希望终端客户在设计中寻找失效防护机制。 为了实现失效防护机制、必须添加保险丝。  

    一个客户想知道 LM5069 引脚是否开路或短路。 IC 仍可在响应异常情况时关断 MOSFET。

    这是不能保证的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    但现在没有足够的空间来添加保险丝。 我没有看到任何设计保险丝和电子保险丝。

    如果存在过流情况、电流电阻是否可能因 PD 上升而损坏并变为开路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果存在过流情况、电流电阻器是否可能会因 PD 上升而损坏并变为开路?

    编号 因为电流检测电阻旨在安全地处理过流阈值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    我假设当 IC 无法正确执行过流保护时、下游电流继续增加、并且 PD 上升、导致电流电阻器断开和断开。 这是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定。 在损坏检测电阻之前、MOSFET 很可能会损坏。