This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:tps26631

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS1686, TPS25983, TVS1800, TVS2200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552279/tps2663-tps26631

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件: TPS1686TPS25983、TPS25947、 TVS1800TVS2200

工具/软件:

您好、我们正在研究与电子保险丝相关的设计、并希望额定输出能够达到 10A。 由于 TPS1686 尚未订购、因此我们希望使用两个并联的 TPS26631。 我们希望进一步了解应用手册中的一些设计细节< >“。
您能分享“图 3-1 的原理图和布局文件吗? 具有四个 TPS26631 器件并联的评估板“(在手册中是否提到)?
谢谢!

www.ti.com.cn/.../slvaf13.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuan、

    您的应用的工作电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12V (Vmin=9V、Vmax=16V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    该系统的额定输入电压为 12V(允许 9V~14V)、TPS26631 用于过流、过压和反向保护。 后部直流/直流转换器的最大额定输入电压为 16V、不能超过 18V。 目前、TVS (SMBJ14CA) 放置在 TPS26631 之前、B260-13-F 放置在 TPS26631 的输出端。 CN27 将连接到机械开关以进行开/关使用。
    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuan、

    由于工作电压为 12V、因此有理由选择 60V 器件。 我当然可以为您提供原理图和布局。

    我会为您的系统推荐以下器件。 请检查。

    带外部 BFET 的 TPS25983(关断时为单芯片解决方案 RCB)

     2 个并联的 TPS25947(常开 RCB)。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:
    TPS25983 似乎是一种更巧妙的解决方案。 我们需要进一步了解的是:如果我们要在 TPS25983 输入电压范围之外获得浪涌保护(如 26V~42V)、您是否有配置前端钳位和吸收电路的建议?
    考虑到它有时可能安装在采用 12V 电池并由点烟器供电的汽车上、因此使用时不会造成损坏(无需获得 7637 认证)。
    谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    我将此主题分配给支持 TPS25983 的同事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Yuan Hui Su,

    TPS25983 的额定值为 26V 建议最大运行电压和 30V 绝对最大限值。 如果器件的电压高于绝对最大值、则会损坏器件。

    我们使用 TVS 二极管将瞬态或浪涌钳位在绝对最大限值以下。 TVS2200 或 TVS1800 等 TVS 在其数据表中提供适当的浪涌响应。 SMCJ 系列将提供更高的浪涌电流能力。  

    此致、
    Arush