This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:低侧电池负极的电子保险丝

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS2663, TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551475/tps1685-e-fuse-for-low-side-battery-negative

器件型号:TPS1685
主题中讨论的其他器件:TPS1663TPS2663

工具/软件:

您好、

在正极线路短接至机箱并绕过高侧保护的情况下、我们正在寻找一种方法来保护低压电池 (2 节 12V 7Ah) 的回流线路。

电子保险丝将是一个很好的解决方案、但我不确定是否可以在低侧使用它、因为集成式 MOSFET 的输入端会看到 0V 而不是 24V。

如果我们将电源输入 (IN) 从 IC 电源 (VDD) 去耦并从另一个电源为 IC 供电、我们是否可以使用接地线上的电子保险丝回到电池?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerard:

    您检查了以下器件吗?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有哪些设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerard、

    可以检查 TPS2663、TPS1663。

    您的工作电流是多少?

    电子保险丝将是一个很好的解决方案、但我不确定是否可以在低侧使用它、因为集成 MOSFET 的输入端将看到 0V 而不是 24V。

    您是否希望电子保险丝在 0V 电压下运行? 这段时间不会关闭?

    谢谢
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流限制应在~20A(连续)和 40A(峰值)下进行

    我们可以使用另一个电源为电子保险丝供电、以便它始终具有电压、但我们希望它会中断低侧的不同电源线、从而使 MOSFET 的漏极和源极处于 0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据额定电流、TPS1685 是理想选择。

    电子保险丝不存在 0V 漏极和源极电压问题。 在该状态期间是否希望电子保险丝导通? 它处于关闭状态、需要下电上电才能重新开启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望它可以正常运行、这样、如果存在过流、它就会检测并触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS1685 的最小 VIN 为 9V。 如果输入低于该值、器件将关闭。