This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:WEBENCH®︎ 设计:反激式直流 120V-150V 至 175.00V @ 0.17A、具有 UCC24650 唤醒功能

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543339/ucc28730-webench-design-flyback-dc-dc-120v-150v-to-175-00v-0-17a-with-ucc24650-as-wakeup

器件型号:UCC28730
主题中讨论的其他器件:UCC24650

工具/软件:

您好:

我在中生成了一个设计 WEBENCHRegisteredPower Designer 进行转换 120V –150V 直流输入 最终目的 175V DC @ 0.17A 输出
该工具使用建议的设计 UCC28730D 用作控制器和 UCC24650D 以及输出侧的唤醒监视器。

但是、通过查看原理图、我看到了 UCC24650D 直接连接到 175V 输出电压 、因为它的最大输入电压额定值只是这样、所以似乎有问题 30V  

这似乎是一个严重的错误—或者我是否误解了什么?

请告知:

  • 这是否是适用于高输出电压设计的 WEBENCHRegistered的已知问题?

  • 您建议如何调整电路、以便在此应用中仍然可以使用具有 175V 输出的 UCC24650D?

提前感谢您的帮助!

WEBENCH 设计: webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您认为 Webench 在连接唤醒芯片时犯了错误是正确的。  此方案旨在直接连接到变压器的输出端、因此您将无法将 UCC24650 用于此应用。

     

    我会将此信息转发给 Webench 团队、以便他们进行更正。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Webench 团队:

     

    我们发现了一个问题、即 Webench 建议使用的电压大于器件预期的电压。  详细信息在这个 e2e 主题中提供。  您的团队中是否有人纠正此问题?

     

    此致、

     

    Mike O

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Claas Hartmann :

    我们已经开始这方面的工作。 我们会在您收到更新后立即通知您。

    谢谢你

    此致、
    Sateesh 是一个 G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Claas Hartmann :

    这是关于所报告问题的临时更新。 我们的一位应用工程师正在积极开展这项工作。
    我们要求各 PL 小组澄清几个问题、现在已收到确认。 这就是延迟提供早期更新的原因。

    我们将此作为优先事项处理、并将努力尽早解决这一问题。
    感谢您的耐心和支持。

    谢谢你。
    此致、
    Sateesh 是一个 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Claas Hartmann :

    我们已经  通过禁用 IC 的输出电压高于 30V 纠正了唤醒 IC 连接问题,并且更新预计在 8 月 25 日之前在 TI.com 上反映(暂定)。


    感谢您的耐心。
    此致、
    Hajira N