This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF50:REF5025AID 仅提供 1.9V 输出电压

Guru**** 2814465 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8885

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554579/ref50-only-1-9v-output-voltage-from-ref5025aid

器件型号:REF50
主题中讨论的其他器件:ADS8885

工具/软件:

我在具有 3.0V 电源电压的新设计中使用 REF5025AID、在引脚 6 上输出 1.9V(加载 2.2k 时、VOUT 电压会发生变化)。

我换了新电路、仍然有同样的问题。

我仅将一个 IC 直接连接到 3.0V 电源电压、请参阅图片。 仍为 1.9V 至 2.1V 输出、并且未调节、因为它会随着输入电压的增加而增加、并且不会像我预期的那样稳定在 2.5V。

这里发生了什么?根据数据表、工作电压 Vin 可以低至 Vref + 0.2V (I 使用 3.0V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    数据表在第 8.4.1 节中指出、必须在 VOUT 和 GND 之间连接一个 1µF 至 50µF 电容器、并建议在 VIN 和 GND 之间连接一个 1µF 至 10µF 旁路电容器。

    此外、VOUT + 0.2V 的压降电压规格仅对空载条件有效。  请参阅数据表中的图 6-6、其中显示了各种温度下压降电压与负载电流间的关系。

    添加旁路和负载电容器并确保满足压降电压要求应该能够实现器件的预期性能。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry、非常感谢您。 就错过了输出端的电容器。

    2.2 μ F 直接在引脚 6 上接地、所有良好、2.499V!

    请建议 ADC 部门的同事修改 ADS8885 的数据表、第 30 页的图 67(基准电压电路的原理图)具有 1k Ω 串联和 1uF、这在我们的设计中不起作用。

    再次感谢!