This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92410:需要功率级、请告知、谢谢

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554689/tps92410-need-a-power-stage-please-advise-thanks

器件型号:TPS92410
主题中讨论的其他器件:TPS922050

工具/软件:

您好先生

我们希望设计 LED 电源、规格如下所示

你有什么建议吗?

谢谢

Vin:9~60V、Vout:38V/Vout 200mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chen

    您能分享什么是终端设备吗?  

     TPS922050 是一款 65V、1A 降压 LED 驱动器。 您可以查看 数据表 、告诉我们您的想法。

    谢谢、此致。