This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922053:在 PWM 调光时、是否有办法使 LED 纹波电流更一致?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923653DYYREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553623/tps922053-is-there-a-way-to-make-the-led-ripple-current-more-consistant-when-pwm-dimming

器件型号:TPS922053
主题中讨论的其他器件:TPS923653DYYREVM

工具/软件:

 在 PWM 调光时、是否有办法使 LED 纹波电流更一致?  纹波电流开始时 的值是纹波电流开始值的两倍以上、然后达到稳态。 稳态纹波电流接近我计算得出的值。 我已经包含了我遇到的问题的示波器截图。

我们使用 TPS923653DYYREVM 评估模块进行测试。 我已经包含对电路板所做所有更改的原理图(绿色更改)。  电流设置为 1A、开关频率设置为 1.2MHz。 输入电压为 48V、LED 两端的压降约为 37.5V。电感器更改为 47 µH、并移除输出电容器。 Rcomp 和 Ccomp 也 分别更改为 100Ω 和 10 µF。

   

  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew:  

    请允许我检查并尽快回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew:

    您能否尝试测量下面波形中标记的 T1 和 T2? 您能否放置一个像 2.2uF /4.7uF 的 Cout 以查看是否有任何改进? 我想知道从 EVM 板上移除所有 COUT 的原因吗? 是为了满足任何特殊要求吗? 众所周知、如果没有任何 COUT、LED 电流纹波将不会很好。

    我可以知道终端设备吗? 如果您愿意通过电子邮件 (lucia-gao@ti.com) 进行讨论、请告诉我。 谢谢!

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucia、我刚刚给您发送了一封电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、  

    感谢您的详细反馈,这真的很有用! 让我们通过电子邮件进行讨论、我来看看这个问题。 谢谢!

    BRS

    卢西亚