This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14241-Q1:优化 UCC21710 + UCC14241 SiC 栅极驱动器实施方案的建议

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710, UCC14241-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554659/ucc14241-q1-suggestions-to-optimize-ucc21710-ucc14241-sic-gate-driver-implementation

器件型号:UCC14241-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21710

工具/软件:

您好、

本主题是论坛上此帖子的后续内容:  UCC14241-Q1:UCC14241、用于基于 UCC21710 的 SiC 栅极驱动器的 RLIM 选择 

根据上一主题中的内容、我正在 PCB 上开发出栅极驱动器实施的修订版本。我有几个问题:

1.放置一个齐纳二极管用于保护 VDD COM 和 COM VEE 的过压是否会以任何方式对 UCC14241 的运行产生不利影响? 我怀疑它,但只是想覆盖我的所有基地。 除了齐纳二极管之外、是否有任何其他建议? 目前、我只有一个齐纳二极管用于在栅极到开尔文电源之间提供过压保护、但我担心仅这一点不够。

2.除了组装 RDR 电路之外、对电容器的选择还有什么建议吗? 下面是我根据 Excel 计算器用于+15V/–5V 电压轨的值:Cout1 = 10uF、Cout1b = 2.2uF、Cout2 = 1uF;Cout3 = 3.3uF;注意:Cout1b、Cout2 和 Cout3 尽可能靠近 UCC21710 引脚放置。 将 Cout1b 更改为 10uF 对于在 Vg-k 上观察到的纹波是有帮助还是损害?

3.除了数据表中包含的布局指南之外、是否还有其他建议?

感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 放置一个齐纳二极管来提供 VDD COM 和 COM VEE 的过压保护是否会以任何方式对 UCC14241 的运行产生不利影响? 我怀疑它,但只是想覆盖我的所有基地。 除了齐纳二极管之外、是否有任何其他建议? 目前、我只有一个齐纳二极管用于在栅极到开尔文电源之间提供过压保护、但我担心仅这一点不够。
      1. 许多 TI 客户使用 UCC14241-Q1、添加齐纳二极管以使输出是不常见的。 当辅助电源稳压器的输出未进行稳压而需要后置稳压时、这是常见的做法。 UCC14241 具有输出 OVP/UVP 保护功能、只要 FBVDD 或 FBVEE 在 2.5V 电压范围内超过±10%、该保护就会激活。 精度远高于齐纳二极管。 您是否在尝试防止 OVP 降至已从 UCC14241 OVP 接收到的 10%以下?
    2. 除了组装 RDR 电路之外、对于电容器的选择、还有什么建议吗? 下面是我根据 Excel 计算器用于+15V/–5V 电压轨的值:Cout1 = 10uF、Cout1b = 2.2uF、Cout2 = 1uF;Cout3 = 3.3uF;注意:Cout1b、Cout2 和 Cout3 尽可能靠近 UCC21710 引脚放置。 将 Cout1b 更改为 10uF 对于在 Vg-k 上观察到的纹波是有帮助还是损害?
      1. 变压器驱动器电路和 UCC14241 上常用的任何和所有分离电容器输出都基于电荷平衡原理运行、其中 VDD VEE。 Excel 还考虑了其他因素、例如:栅极驱动器静态电流以及 VDD 或 VEE 需要的任何额外静态负载电流。 如果偏离“理想“电容器比率、则有可能违反电荷平衡。 RLIM 可以帮助补偿微小的电荷不平衡、但仅可补偿到一定程度的电荷不平衡。 RDR 有助于扩展 RLIM 能在更宽的范围内进行补偿的功能、同时保持较低的 UCC14241 功率耗散。
    3. 除了数据表中包含的布局指南之外、是否还有任何其他建议?
      1. UCC14241 数据表的第 12.5 节中的 PCB 布局指南和 EVM 用户指南是最佳 PCB 设计资源。 UCC14241 Excel 设计工具 是用于优化电容器和 RLIM 配置的理想设计参考。

    此致、

    Steve