This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:电源正常行为与干扰滤波器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554631/ucd90320-power-good-behavior-vs-glitch-filter

器件型号:UCD90320


工具/软件:

大家好、我有一个关于 UCD90320 上的电源正常依赖关系的问题。

我们的一个电源轨配置了 0.5ms 干扰滤波器。 我想确认该干扰滤波器是否也适用于该电源轨的相应 PGOOD 信号。 具体来说:

仅当故障条件超过干扰滤波器持续时间时、PGOOD 信号才会置为无效吗?
或者 PGOOD 信号是否独立于干扰滤波器、并立即响应任何故障情况?

从 UCD90320 数据表中、似乎是这样  不会 但我想确保这一点、因为它有点模糊。

UCD90320 数据表页面 18:
每个电源轨都有一个由以下规则确定的电源正常状态。
•如果电源轨电压由 AMON 引脚监控、则电源正常状态为 ADC 代码 由电源正常打开确定
和电源正常关闭阈值、如图 6 所示。 如果某个电源轨电压为轨电压、则该电源轨将处于电源正常状态
电源正常开启阈值以上。 否则、如果电源轨电压为、则电源轨不处于电源正常状态
低于电源正常关闭阈值。 如果电源轨的电压既不高于电压、则电源轨将保持当前状态
电源正常开启或低于电源正常关闭阈值。

因此、根据这一说法、电源正常状态似乎不使用干扰滤波器。  

在常见问题解答中、我也看到了以下内容:
5.6 为什么即使故障被干扰滤波器忽略、也会记录故障?

干扰滤波器仅适用于故障响应。 仍会记录故障本身。

这是否也意味着 PGOOD 状态独立于干扰滤波器、并且无论是否过滤了故障、都只会根据电压阈值发生变化?

感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    干扰滤波器仅适用于故障响应。 是 PGOOD 与干扰 滤波器无关

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清!