请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B84-Q1工具/软件:
TI 支持团队您好:
对于以下采用 TI SMD 封装的器件、您能否根据 AEC-Q200 005A 等标准检查这些器件能够承受的电路板柔性?
按照 IPC9704A 标准、这些部件可以承受多少应变(以 ppm 为单位)?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
TI 支持团队您好:
对于以下采用 TI SMD 封装的器件、您能否根据 AEC-Q200 005A 等标准检查这些器件能够承受的电路板柔性?
按照 IPC9704A 标准、这些部件可以承受多少应变(以 ppm 为单位)?
谢谢你