This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219EVM:buck1 和 ldo1 同时工作期间的噪声

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555087/tps65219evm-noise-during-simultaneously-work-of-buck1-and-ldo1

器件型号:TPS65219EVM
主题:TPS65219 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好

我在工程中使用 TPS65219、在使用 EVM 评估 IC 时遇到以下问题:
在同时对 Buck1 和 LDO1 输出施加负载的测试期间、我观察到 LDO1 输出上有明显的噪声。 在降压转换器的开关频率下会出现该噪声、当模块满载时会达到 100mVpp。 仅当同时加载两个输出时才会发生该问题。
是否有其他人遇到过此行为、或者对降低此噪声有任何建议?

两个 EVM 板上发生了此事件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我可以确认、我们也在 EVM 板上看到了此行为。 这是一个我们正在努力改进的已知问题。  
    EVM 的布局会影响这种噪声耦合行为、我们正在研究一个版本、以便通过进一步优化布局来降低这种噪声。  

    目前、建议的权变措施是交换 LDO1 和 LDO2 的使用、因为我们未观察到 LDO2 有任何问题。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    感谢您的快速答复。

    您能指出布局问题、以免在我自己的工程中犯同样的错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们的布局更改仍在进行测试、但通过进行以下调整、我们注意到噪声得到了一些改善:

    • 将 AGND 与 PGND 隔离
    • 向 PMIC 的电源焊盘添加更多过孔
    • 向 GND 平面添加了更多拼接过孔

    这些更改尚未最终确定、并将噪声降低了 几个 mVpp。
    我们仍在调查根本原因并修复。  

    因此、同样、如果您希望显著降低噪声耦合的风险、我建议仅交换 LDO 的使用情况。

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢。  

    交换 LDO 使用情况的问题是、我需要同时使用 ldo1 和 ldo2 来为低于 1.2V 的敏感电压轨供电(因此我不能使用 ldo3/4)。

    我将尽量注意您提到的内容、可能只是使用外部 LDO 而不是 ldo1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。  
    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致、  
    Sarah