请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92621Q1EVM工具/软件:
您好、
我们正在测试 TPS92621Q1EVM、我们观察到输出电流的过冲和下冲。 您能否请确认、由于任何内部电感器行为、这是否是预期行为。 下面的屏幕截图是相同的。

测试条件:
Vin - 12V
Iout - 40mA
PWM 频率 200Hz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我们正在测试 TPS92621Q1EVM、我们观察到输出电流的过冲和下冲。 您能否请确认、由于任何内部电感器行为、这是否是预期行为。 下面的屏幕截图是相同的。

测试条件:
Vin - 12V
Iout - 40mA
PWM 频率 200Hz