This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92621Q1EVM:TPS92621-Q1 EVM

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92621Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555565/tps92621q1evm-tps92621-q1-evm

器件型号:TPS92621Q1EVM


工具/软件:

您好、

我们正在测试 TPS92621Q1EVM、我们观察到输出电流的过冲和下冲。 您能否请确认、由于任何内部电感器行为、这是否是预期行为。 下面的屏幕截图是相同的。

测试条件:

Vin - 12V

Iout - 40mA

PWM 频率 200Hz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran

    我提交了主题分配给正确的团队,我们的专家稍后会回复您。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    我使用 TPS92621Q1EVM 重新创建了设置、并看到了记录的类似结果。 关于 6mA、我的过冲取平均值、但会跳过 14mA 最大值附近。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Nicholas Alexander