主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好的团队、
我们使用 BQ76952 AFE 读取电芯测量值。
我们能够正确读取电芯电压测量值、但电流测量值无法正确读取。 分流电阻值为 0.5 毫欧。
当我们施加 1A 电流时、其读数为 65。 因此、 我们更改了 AFE 中的以下寄存器值。
0.5m Ω 分流器的 CC 增益:14.9536(小端字节序 (IEEE-754) 值 41 6F 41 F2)
0.5m Ω 分流器的容量增益:小端字节序 (IEEE-754) 值 6A 1C 08 4B
DA 配置寄存器值更改为 0x06
但是、1A 的电流值仍为 65、2A 的电流值仍为 134。
请帮助我们解决问题。
此致、
Hareesh