This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:I2C 地址

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, LP8764-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555677/tps6594-q1-i2c-address

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:LP8764-Q1DRA821

工具/软件:

您好、

我使用 TPS6594141BRWERQ1 和 LP876441B1RQKRQ1  

有 I2C1 和 I2C2

第 0 页至第 3 页的 I2C1、地址 0x48、0x49、0x4A、0x4B

I2C2、对于第 4 页、地址为 0x4C

但是、 LP876441B1RQKRQ1 I2C 地址以 0x4C 开头、如何获得 LP876441B1RQKRQ1 I2C 地址更改为不与 TPS6594141BRWERQ1 的 I2C1 地址重叠   

您是否有文档来详细介绍如何为这两个 PMIC 配置 I2C 地址?

谢谢

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的计划是使用 I2C1 访问第 4 页看门狗寄存器、只是想知道如何重新配置 I2C1 地址以包含第 4 页吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    I2C2 具有不同的基地址、这使得不会发生冲突。 请参阅用户指南“使用 TPS6594-Q1 和 LP8764-Q1 为 DRA821 供电“ https://www.ti.com/lit/pdf/slvuby7 表 5-12 接口 NVM 设置:  

    TPS6594141B-Q1 的 I2C2 地址为 0x12、因此这是您在此配置中访问看门狗寄存器时应使用的地址。 这样可以避免使用 0x4C、如您所述、用于 LP876441B1-Q1 的 I2C1 地址。 则第二个 PMIC 的 I2C2 为 0x13。  

    我希望这对您有所帮助。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:

    我计划仅使用 I2C1 来访问所有页面 (0-4)、I2C2 用于看门狗触发模式  

    看门狗寄存器访问地址是什么? 因此、对于 TPS6594141BRWERQ1、I2C1 地址、0x48、0x49、0x4A、0x4B 和 ox12

    和 LP876441B1RQKRQ1 的 I2C1 地址 0x4C、0x4D、0x4E、0x4F 和 0x13、正确吗?

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid=“419570" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555677/tps6594-q1-i2c-address/5987113

    看门狗寄存器访问地址是什么? 因此、对于 TPS6594141BRWERQ1、I2C1 地址、0x48、0x49、0x4A、0x4B 和 ox12

    和 LP876441B1RQKRQ1 的 I2C1 地址 0x4C、0x4D、0x4E、0x4F 和 0x13、正确吗?

    [/报价]

    是的、这是正确的、但请注意、如果您使用这些器件配置、TPS6594141B 上的 0x12 和 LP876441B1 上的 0x13 应位于 I2C2 接口上。 I2C2 配置为针对第 4 页寄存器访问、即看门狗寄存器。 查看数据表 www.ti.com/lit/gpn/tps6594-q1 

    然后根据用户指南、了解在 TPS6594141B 和 LP876441B1 www.ti.com/lit/pdf/slvuby7 中预加载的这种特定 NVM 配置 

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:

    我想您错过了我的观点、我只想使用 I2C1 来访问所有第 0 页到第 4 页的寄存器、保留 I2C2 以看门狗触发模式作为看门狗触发输入。

    因此、在这种情况下 、我需要知道第 4 页(看门狗寄存器)的 I2C1 地址是什么。

    两个 PMIC 看门狗寄存器都应位于 I2C1 上、如数据表所述。

    您能否阐明两个 PMIC 第 4 页的 I2C1 地址?

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    每次为 2 个 I2C 接口配置时、您列出的特定 PMIC 型号 (TPS6594141B) 都会在启动时出现、并为 Q&A 配置了看门狗 如果您在启动后重新配置以设置触发器看门狗、或重新编程器件以设置新的默认值、则可以将其配置为触发器看门狗模式。 如果配置为仅使用 I2C1、则第 4 页在地址 I2C1_ID + 4 处变为可用。 但是、正如您提到的、由于系统中的另一个 PMIC 位于该地址、因此在这种情况下您会遇到问题。 在这种情况下、如果 TSP6594x 或 LP8764x 器件共享相同的 I2C1 线路、则需要更改其中 I2C1_ID、从而不会发生冲突。 但是、这些型号的预编程值是针对 Q&A 看门狗的设计。 如果您正在进行自定义编程、您当然可以以不同的方式对其进行配置。  

    此致、

    Katie